This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:上拉输出引脚并断电时的器件行为

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745247/am26ls31-device-behavior-when-the-output-pin-is-pulled-up-and-power-off

器件型号:AM26LS31

您好!

我的客户正在考虑驱动器 IC AM26LS31的 VCC 关闭且通过接收器侧的上拉电阻器将输出引脚上拉至 VCC 时的器件行为。  这种情况是否有任何问题?

客户担心在这种情况下任何电流都会流入输出引脚。
我认为、根据数据表中描述的内部电路、如果 实际器件中没有任何其他电路、ESD 电路或其他东西、这是没有问题的。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    对于该器件、我可以确认、如果将差分输出上拉至小于5.5V 的电压、则不会出现问题

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Max-San

    我会回复客户。
    谢谢你。

    此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Max-San

    我还有一个与此主题相关的问题。
    客户还将使用 MC3487D 作为驱动程序、而不是 AM26LS31。 根据数据表、我相信这些器件的输出级是相同的、因此我认为您对上述 AM26LS31问题的答案可以应用于 MC3487D。 我的理解是否正确?

    此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    很抱歉、我上周错过了您的后续问题。 我可以确认、同样的答案也适用于 MC3487D。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Max-San。  感谢你的答复。

    我明白了!

    此致、Taki