This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 和 HD3SS460之间的连接

Guru**** 2538990 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750558/tps65987d-connection-between-tps65987d-and-hd3ss460

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

您好!

我是否可以知道 TPS65987D 的哪些引脚应连接到 POL、AMSEL 和 EN 的 HD3SS460引脚?

我们是否有 TPS65987D + HD3SS460的参考原理图? 和灌电流的两侧。

谢谢。

此致、

GIM 歌曲

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    TPS65987D 上的所有 GPIO 均可配置。 例如、可以将 GPIO 0、1和2用于 POL、Amsel 和 EN。 但是、HPD 需要为 GPIO3。 然后、您可以使用 TPS6598x 应用定制工具配置所有 GPIO。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈。 是的、我可以从下面的应用手册中看到用于 HD3SS460的 TPS65987D 上使用的 GPIO。

     

    http://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf

    如果有任何问题、将再次与您联系。

    谢谢。

    此致