This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:能否从同一 ALP 实例运行串行器和解串器?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748154/ds90ub926q-q1-can-i-run-serializer-and-deserializer-from-same-instance-of-alp

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB925QSEVBALP

您好!

我刚刚让串行器和解串器 EVB (DS90UB925QSEVB 和 DS90UB926EVB)与 ALP 和 USB 器件驱动程序一起工作。  我注意到 ALP 一次只能支持连接的2个板中的1个。  这是限制还是 ALP 的一个实例可以控制这两个板?   

我试图开启 ALP 的第二个实例、但框架不允许这样做。   

对于我的情况、是否是每个计算机、每个 EVB 运行一个 ALP 实例的唯一方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kathir、

    如果您使用 ALP 连接到 UB926Q-Q1、则应能够将 UB925-Q1视为远程或合作伙伴器件。 您应该能够从"Remote Register"选项卡或"Scripting"选项卡访问 UB925寄存器。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设此问题已解决并将其关闭。 请告知其他情况。 谢谢。