请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB926Q-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB925QSEVB、 ALP
您好!
我刚刚让串行器和解串器 EVB (DS90UB925QSEVB 和 DS90UB926EVB)与 ALP 和 USB 器件驱动程序一起工作。 我注意到 ALP 一次只能支持连接的2个板中的1个。 这是限制还是 ALP 的一个实例可以控制这两个板?
我试图开启 ALP 的第二个实例、但框架不允许这样做。
对于我的情况、是否是每个计算机、每个 EVB 运行一个 ALP 实例的唯一方法?
谢谢。