This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:地址0x0E 设置 GPO1和 GPO0配置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UA101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749868/ds90ua101-q1-address-0x0e-setting-gpo1-and-gpo0-configuration

器件型号:DS90UA101-Q1

大家好

如果我们问 DS90UA101-Q1、您会介意吗?

 GPO0~GPO3配置的设置有如下差异。
GPO0:启用远程 GPO0控制,启用 GPO0
GPO1:远程 GPO1控制禁用、GPO1输入、GPO1启用
GPO2:启用远程 GPO2控制,启用 GPO2
GPO3:启用远程 GPO3控制,启用 GPO3

 为什么 GPO0设置不同?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matumoto-San、
    不确定我是否理解该问题。 您能解释一下 GPO0设置的含义是什么不同吗?
    此数据表表显示了控制 GPO0和 GPO1的设置、它们是等效的、除了该寄存器中控制它们的不同位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘圣

    感谢你的答复。
    然后、很抱歉、我们的解释会使您感到困惑。


    GPO0:0x3X
    GPO1:0xX5
    GPO2:0x5X
    GPO3:0xX5
    那么 、为什么 GPO0的默认设置 与其他 GPO1~3不同?
    我们假设它有一些意图。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来 GPO0默认设置为输入、而其他设置为输出。 它背后没有特殊原因、可以按照所需的方式设置 GPO、寄存器中的所有位都是读取/写入位。