This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211问题

Guru**** 2757635 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745107/tusb211-tusb211-question

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212TS3USB221

你好

       请参阅以下问题。 谢谢你。  

TUSB211的 EQ 引脚用于直流引导、 但 TUSB212/42的 EQ 引脚用于交流引导。 直流升压和交流升压有何不同?  

2.为什么211/212 define D1P/M 应短接至 D2P/M、但213不应?  

3.212/213支持 I2C 模式、如果不需要 I2C 引脚、能否将其保持悬空?

4.根据下面的布局,您有什么建议来放置2112/213?

      

LTE 器      件(器件、TX 眼图较弱)<-1.2"布线长度-> USB2.0 1:2 MUX (TI TS3USB221)<-5.3"到 CPU (主机)的布线长度和0.63"到微型 USB 连接器(主机)的布线长度。

客户在   CPU 和 LTE 器件之间有一个用于 USB2.0连接的 TI TS3USB221。

它们测量的眼图在 LTE 器件端是良好的(MUX 切换到 CPU、CPU 是主机);但眼图在 micro USB 连接器处的边缘故障(MUX 切换到 microUSB 连接器、LTE 器件是从设备)。

因此、我们认为 LTE devie 的驱动能力很弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB211的 EQ 引脚用于直流引导、但 TUSB212/42的 EQ 引脚用于交流引导。 直流升压和交流升压有何不同?

    直流升压可提高低频信号 VOD。 交流增益(在这些器件中称为 EQ)用于设置高频信号的补偿。 211没有直流增益

    2.为什么211/212 define D1P/M 应短接至 D2P/M、但213不应?

    213是 VQFN、211-212/24是 X2QFN、这会导致不同的布局


    3.212/213支持 I2C 模式、如果不需要 I2C 引脚、能否将其保持悬空?
    是的、您可以将其保持打开状态

    4.根据下面的布局,您有什么建议来放置2112/213?
    我建议您使用213、这与我们最新器件217的布局相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian

    为什么213是 VQFN、211/212/24是 X2QFN 会导致不同的布局? 对于信号视图、短 D+/D-均值信号将直接将芯片旁路至连接器、对吧?


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在213中、D1P/D2P 在封装内部短接。
    是的、短接 D+D-表示旁路芯片。 21X 转接驱动器拥有 TI 专利、可使其正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

         客户询问拖车问题、如下所示。         

    1.客户看不到213数据表中提到 D1和 D2在封装内部短路。 你可以告诉我吗?

    2.对于 D+/D-旁路、他们仍然不了解它作为转接驱动器的工作原理? 您能否解释更多详细信息或任何相关文档?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是否有上述问题的更新? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在断电时直接从封装测量 D1P/D2p。
    此处还有一个链接、用于说明2xx 转接驱动器的工作原理。
    electronics.stackexchange.com/.../how-do-the-tusb211-usb-2-0-re-drivers-work