This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:如何将 MIPI CSI-2信号从两个处理器的视频源中分离出来

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748542/sn65dphy440ss-how-is-it-possible-to-split-mipi-csi-2-signal-from-video-source-for-two-processors

器件型号:SN65DPHY440SS

我正在开发视频系统。 对于我的应用、需要在两个上拆分 MIPI CSI-2视频信号(所有单元都在一个板上、此路径上没有连接器)、因此每个处理单元都可以抓取该信号。

是否有任何特殊的 IC、或者 是否可以将 CSI 信号的每一行拆分为两行并将每行推至 SN65DPHY440SS、以便对每行进行缓冲和清理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用两个 DPHY440执行1:2分离器将导致双端接、并对传入的 VID 产生负面影响、并可能导致额外的反射、如果保持布线较短且频率较慢、则可能会起作用、但我们从未对其进行过测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    o 键。 还有其他方法可以拆分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是现在