This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS141:需要一些热性能信息

Guru**** 2909590 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749997/tmds141-need-some-thermal-information

器件型号:TMDS141

大家好、

您能否提供以下热性能信息、因为数据表中未显示这些信息?

  • RθJA Ω(结至环境热阻)
  • TJ (结温)

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    遗憾的是、我们没有 TMDS141的热性能数据。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是否有任何我们可以参考的同级器件? 这些数据对于我的客户计算此器件的温升是必要的。

    如果您对此有任何测试数据、也请与我们分享。

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    最大结温估算值为125C。 如果用户希望使用结至环境热阻来计算结温、但结至环境热阻不可用、则可以使用结至电路板热阻来计算结温、但使用环境温度、则使用电路板温度。

    谢谢
    David