This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:Raleigh/NC 分配的加速度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750588/hd3ss3220-raleigh-nc-assigned-acct

器件型号:HD3SS3220

    有关 HD3SS3220数据表  (TI 编号 SLLSES1C 2017年5月修订版)的问题 如下:

 

参考数据表 HD3SS3220 (TI 编号 SLLSES1C 2017年5月修订),第22页,表10,MODE_SELECT: MODE_SELECT 值= 00 被列为 DRP (默认值), 这似乎与 上面的注释相矛盾: “如果保持默认值,HD3SS3220应根据端口引脚电平和模式运行。”  因此、由于 HD3SS3220有一个"端口"引脚来定义默认模式(UFP、DFP 或 DRP)、因此 MODE_SELECT 值 00的说明应该 是 "00 -根据端口引脚选择(默认)保持模式"、而不是"00 - DRP 模式(从未连接的 SNK 开始)(默认值)"?

 

 

 

 

e2e.ti.com/.../1581.hd3ss3220.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MODE_SELECT ="00"表示使用端口引脚的采样值。