This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:可连接到这个部件的 UART 器件数量

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBA225, TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749129/ts3usba225-how-many-uart-devise-is-possible-to-connect-to-this-part

器件型号:TS3USBA225
主题中讨论的其他器件: TS3USB3031

您好!

希望你们做得好!!!
这是印度甘纳加尔 VVDN 技术的 Shubham。
我目前正在从事 SKYU_IOTG 项目。
我们计划在项目 TS3USBA225中使用 TI 的以下器件。 在中、我们的应用主站只有一个 UART、但我希望将3个 UART 器件连接到此器件、因此我们选择此器件。如果可能、请提供另一个相同的器件要求。 TSUSBA225可以将3个 UART 器件连接到此设备   
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该可以工作、但您也可以检查 TS3USB3031