This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849光纤扩展器模式、Z (空闲)和寄存器设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747131/dp83849if-dp83849-fiber-extender-mode-z-idle-and-register-setting

器件型号:DP83849IF

你(们)好,先生。

1。  

如果是 DP83849IF 光纤扩展器模式

PHY A:BERT (PRBS7信号)
PHY B:SFP 模块
=>从 BERT一PRBS7 Ω 到 PHY A,然后  通过 SFP 模块获得眼图 ?

`s Z (空闲)设置为低电平或高电平的方式?

我们能否设置寄存器而不是 硬件示例。 1.0.0 (__LW_AT__例如:ED_EN_A/B)…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您能解释一下该实验的目的吗? SFP 模块将生成光学信号、不能直接连接到示波器。 此外、为了使 PHY 在光学接口上传输数据、它应该具有有效的链路。 SFP 模块需要连接到链路伙伴。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khadye。

    客户希望将 PHY/模块集成到一个 PCB 中、因此他们认为会这样做

           1 DP83849IF 设置光纤扩展器模式(PHYA/PHYB 支持100Base-FX)

           2 Phya drow 100Mbps 差分信号(PRBS7_伪 随机二进制序列)

           3个序列是 Phya (PRBS7)àfiber extender à PHYB à matching circuità Scope (眼图)

              调制匹配电路、然后优化眼图

    当 匹配电路完成时,将设置介质转换器模式。 他们希望检查方法是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    DP83849的介质转换器模式已经过测试。 以下是参考设计 :www.ti.com/.../TIDA-00306

    您认为此信息是否足以回答客户问题? 如果没有、客户为什么需要再次测试?

    此致、
    Aniruddha