This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:1000 Base-T 的测试报告

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746848/dp83867cr-test-report-for-1000-base-t

器件型号:DP83867CR

大家好、团队、

我的客户使用 FPGA 测试 DP83867、数据速率仅约为500m、对于测试条件类似的 Realtek 解决方案、数据速率约为800m。 是否有1000 Base-T 的测试报告? 我在我们的网站上找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    您在寻找什么类型的信息? 是否要确认 PHY 可以在1000Mbps 下运行? 我们已经执行了测试、以确保 PHY 能够以1000Mbps 以太网速度工作。
    客户如何检查速度是否为500Mbps?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aniruddha:
    使用 FPGA 进行测试;Xilinx FPGA 具有内部 IP 内核;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PHY 83867可在1000Mbps 下工作。您能否共享测试原理图以及是否需要设置一些寄存器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    DP83867CR 工具和软件网页上提供了一些参考设计供您查看。 www.ti.com/.../toolssoftware
    对于寄存器设置、它取决于您要使用的功能。 为此、数据表提供了所需的寄存器信息。
    此致、
    Aniruddha