This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1-EP 要求

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750255/tvp5150am1-tvp5150am1-ep-desig

器件型号:TVP5150AM1

尊敬的先生:

如果使用 s-video 执行输入信号、则输出信号为 BT656。

我可以参考数据表的应用电路(第75页)进行设计、请提供建议。

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要配置 S 视频、请参阅数据表中的第3.21.1节。

    寄存器00h 控制视频源类型和通道选择。

    对于 S 视频、设置位0 = 1。 选择 S 视频时、位1无关紧要。

    当选择 S 视频时、输入1A =亮度、1b =色度。

    BR、

    Steve