This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DP AUX 上拉电阻器

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750447/sn75dp130-dp-aux-pull-up-resistors

器件型号:SN75DP130

尊敬的 TI 工程师:

我们对 eDP 有问题。  我们在灌电流侧使用 SN75DP130、但我们遇到通信中断、有时 DP 甚至无法锁定。 这是因为我们在 AUX 通道上组装了100k 的上拉/下拉电阻、而不是 VESA 标准中的1MEG 吗? 或者、您是否知道源 AUX 通道上拉100k 电阻上拉电阻上拉电阻上拉电阻上拉电阻上拉电阻上拉电阻上拉电阻上拉电阻上拉电  

谢谢你的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaclav

    有关 DP130设计为灌电流的信息、请参阅以下应用手册。 对于灌电流、您需要在 AUXP 上有1M 上拉电阻、在 AUXN 上有1M 下拉电阻、以在 AUXP/AUXN 上实现适当的共模电压。

    www.ti.com/.../slla349.pdf

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我看到了这个错误! 在我们的灌电流侧、AUX_N 上有100k 上拉电阻器、AUX_P 上有100k 下拉电阻器、因此它们完全相反、电阻器值错误。 但无论如何、DP 有时工作是奇怪的、我们在示波器培训序列上看到了甚至在监视器上看到了图片(从器件的 DP 输入切换到 HDMI 输出)