This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:将寄存器0x27和0x28的值转换为模拟 VEO/HEO 值

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750467/ds125df410-convert-value-of-register-0x27-and-0x28-to-analog-veo-heo-value

器件型号:DS125DF410

您好!

如何将寄存器0x27和0x28中的值转换为模拟 VEO/HEO 值? 我在数据表中找不到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这里 是方程

    HEO 测量在0V 交叉处进行、并在通道寄存器0x27中读取。 VEO 测量

    在0.5 UI 标记处完成、并在通道寄存器0x28中读取。 HEO 和 VEO 寄存器可从中读取

    CDR 处于锁定状态时、随时会显示通道寄存器0x27和0x28。 以下公式用于

    将通道寄存器0x27和0x28的内容转换为相应的单元:

    •HEO [UI]=通道寄存器0x27÷64

    •VEO [mV]=通道寄存器0x28 x 3.125

    此致、

    Lee