This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:3.3V 电源模式运行的 DS80PCI402:连接

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, DS50PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749102/ds80pci402-ds80pci402-connection-of-3-3v-supply-mode-operation

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件: DS50PCI402

您好专家、

当 kΩ 3.3V 电源模式运行时、将 VDD_SEL 引脚与1 μ F 电阻连接到 GND?

DS80PCI402数据表中对其进行了说明、"将 VDD_SEL = 0与1 kΩ 电阻器连接到 GND "。

但它未在"3.3V 电源连接图"中连接。

哪一个是正确的?

此致、

Hiroshi MAGARIYAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magariyama - San、

    DS50PCI402使用2.5V 电源。 请澄清您的问题。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    我的问题不是关于 DS50PCI402。

    DS80PCI402可使用2.5V 或3.3V 电源。

    此致、

    Hiroshi MAGARIYAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    我认为"10.1 3.3V 或2.5V 电源模式运行"表示 VDD_SEL 将在3.3V 模式下通过1k Ω 电阻连接到 GND。

    但下图"图14。 3.3V 或2.5V 电源连接图"显示了 VDD_SEL 在3.3V 模式下直接接地。

    哪一项是3.3V 模式下的正确 VDD_SEL 引脚端接?


    谢谢、此致、

    Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki-San、您好!
    VDD_SEL 到 GND 的连接可以是直接连接、也可以使用1K 电阻器。 两种方法都可以。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您回答我的问题。

    此致、

    Hiroshi MAGARIYAMA