This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:1000BASE-T 合规性测试

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750028/dp83867is-1000base-t-compliance-test

器件型号:DP83867IS

您好!

我的客户未通过1000Base-T 合规性测试。

- 差分 A、B 峰值输出电压
- 发送器失真

它们指的是 SNLA239A。
它们的电路连接似乎特别不正确。

我有疑问。
是否有任何可被视为上述测试结果的原因?

我现在向客户查询的内容如下。
我觉得可能是差分输出模式的原因。

- DP83867与 RJ45之间的接线长度是否相等?
- 测量仪器的电缆长度是否相同?
- 变压器(HX5008NL)的匝数比是否偏离1:1?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    您能否向我发送 PHY 部分的原理图和布局?
    请告诉我您对上述问题的回答是什么。
    您能否向我发送您用于合规性测试的任何脚本以及故障报告或屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross - San、

    感谢你的答复。
    请允许我直接交换。
    我知道您的电子邮件地址、因此我将与您联系。

    谢谢你
    此致、
    Kaede Kudo