This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:D+和 D-线路可互换?

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750079/ts3usb221-d-and-d--lines-interchangeable

器件型号:TS3USB221

IC 内的 D+和 D-路径是否有差异? 换言之、我能否同时将电路板的 D+线路连接到 IC 的 D-引脚(反之亦然)以实现更好的布线?

Thx

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard

    您可以交换 D+和 D-。 如果交换了输入、请确保也交换了输出。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然;-)
    非常感谢!

    Gerhard