This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232

Guru**** 2766735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DP83867E, DP83867IS, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748035/tlk10232-tlk10232

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DP83867EDP83867ISDP83867CS

在 TLK10232以1GBASE-KX 模式工作时、它是否与 SGMII (串行 GMII)完全兼容?以及与传输100/100M 以太网的 SGMII 完全兼容? (它是1、25Gbps、8b/10b 编码)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在调查、很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Malik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLK10232可在使用通用串行器/解串器模式的应用中使用。 遗憾的是、我们并不是很熟悉 SGMII。 TLK2201是一个很好的选择、因为它具有一个非常通用的接口。 稍微看一下、我发现在以太网产品系列(EFL PL 的一部分)中有一些似乎特别支持 SGMII 的器件:DP83867CS、DP83867IS 和 DP83867E。 不确定这些器件是否更适合其应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Malik、

    在我的应用中、TLK10232将连接 到 HS 侧的 SFP/SFP+连接器(10GBase-T 或1000baseX)和 LS 侧的 FPGA。 可在连接器中插入 SFP+或 SFP。

    它将在10GBASE-R (带 SFP+的 XFI 至 XAUI)或1000baseX 模式或通用串行器/解串器模式(带 SFP)下工作。 我将使用两个具有相同配置的通道

    SFP 可以是电力 SFP 模块、在这种情况下、帧是 SGMII。

    还有一个问题、如何配置 TLK10232以在通用串行器/解串器模式下工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 第2.4节"工作模式"和表2-3。 TLK10232数据表中的 TLK10232工作模式选择介绍了如何将器件置于通用串行器/解串器(10G)模式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Malik

    1、25Gbps 是否有任何通用串行器/解串器模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅表5-1和表5-2、了解如何在通用模式下为1536和1228.8Mbps 的线路速率配置 TLK10232。 这些是 TLK10232在通用串行器/解串器模式下具有的最接近1.25Gbps 的线路速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Malik、

    我们将尝试在 aplication 中使用该配置