This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064的定义

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749412/tusb1064-the-definition-of-tusb1064

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

关于 TUSB1064设计文档、我们最近在 电路板上遇到了严重问题、  

TI 数据表和 EVM 原理图中 TUSB1064的引脚4、5、7和8的定义相反、(GPIO 模式下的 TUSB1064)

请参阅随附的 detail.e2e.ti.com/.../TUSB1064.xlsx 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis

    您在电路板上看到了什么问题?

    需要更正 EVM 原理图以与数据表匹配。 但 USB3支持 SSTX 和 SSRX 上的极性交换。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    症状是 USB3.1无法在我们的板上工作。
    顺便说一下、如何在 SSTX 和 SSTX 上启用 USB3的极性交换功能? 是否通过寄存器启用?
    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    通道极性交换是 USB 规范的一部分、是握手过程的一部分。 对于第1代、它使用 TSEQ 排序集;对于第2代、它使用同步排序集。  

    您处于 GPIO 还是 I2C 模式?

    请检查 CTL0、CTL1和 FLIP 上的电压、确保 CTL0为高电平、CTL1为低电平以支持 USB 模式。  

    然后、请检查 SSTX 和 SSRX 以查看是否正在从主机和源发送 LFPS。  

    您会将原理图发送给我吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢您的介绍、我们处于 GPIO 模式、我们将检查 CTL0、CTL1并首先翻转。

    关于原理图文件、实际上、Alec Chen 于11月9日通过 E2E 向您发送了标题为"TUSB1064:USB3.0/DP 问题、TPS65987D+TUSB1064在接收端"的电子邮件。
    谢谢
    Dennis