This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5151, TVP5160, TVP5147, TVP5150AM1-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749433/tvp5150am1-tvp5150am1

器件型号:TVP5150AM1
主题中讨论的其他器件: TVP5151TVP5160TVP5147

尊敬的先生:

我建议 TVP5150AM1替换 NXP_ SAA7113H (9位视频输入处理器) ?

也可以建议使用 TI 新 IC。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    由于美国假期,答复可能会推迟到11月26日这一周。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    TVP5150AM1是 SAA7113的合理替代产品。

    根据您的数字接口电压电平、您可能还会考虑 TVP5151、它支持更多 IO 电压电平。

    如果您需要更高的解码质量、您还可以查看 TVP5147和 TVP5160系列。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TVP5150AM1

    尊敬的先生:

    如果我使用 TVP5150AM1-EP 在 S 视频输入模式下进行设计, 那么以下三个引脚是否可以悬空?

    AVID、FID/GLCO、 INTERQ/GPCL/VBLK

    谢谢!

    Steven