This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:EEPROM 数据设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749807/tusb8044-eeprom-data-setting

器件型号:TUSB8044

你(们)好

我对 TUSB8044 EEPROM 数据有一些疑问

1。
一些字节地址被保留。
我应该如何设置这些地址?
所有0b、所有1b 或无关?

2.
字节地址100h-2DF 是"USB 告示板字符串1和2"。
我应该如何设置这些地址?
Currenly、我将这些地址全部设置为1b、Billboard 看起来工作正常。
  DP 交替模式合规性测试是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anderson:

    很抱歉、我在度假、没有回复您之前的直接消息。

    请勿考虑、除非数据表中注明了特定的寄存器值并指示不应覆盖该值。
    2.文档中似乎有一个排印错误。 如果要使用默认字符串描述符、则应将寄存器2ch 和2Dh 设置为0。

    我现在正在更新文档。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。