This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:AMDIX 禁用自举

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750118/dp83867is-amdix-disable-strap

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

您好!

该器件的数据表第30-31页(第8.4.3.9节)提到了 Auto-MDIX。 在第31页的顶部、数据表指出:

“可以通过设置、使用 AMDIX 禁用设置或寄存器配置,使用 PHYCR 寄存器(地址0x0010)的位6来启用或禁用自动 MDIX。”

我知道该自举由 DP83867IR 上的 D6引脚控制、但我在 DP83867IS 上看不到自举引脚。   这是否是数据表中的拼写错误?   如果是:

1.您是否会相应地更新 DP83867IR 数据表?

2. Auto-MDIX Disable 的默认设置是什么?   我似乎无法在数据表中找到默认设置。   请您向正确的方向指明我吗?

非常感谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    Auto-MDIX 自举仅在 DP83867IR 器件中。
    默认情况下、对于所有 DP83867器件、自动 MDIX 在默认情况下处于启用状态。
    我们将在 DP83867IS 数据表中将其标记为拼写错误;"可以通过设置启用或禁用自动 MDIX "。