This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:CDR 功能

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749483/tmds181-cdr-capability

器件型号:TMDS181

客户正在使用 TMDS181、他们想要提出问题。

理想情况下、TMDS 时钟为148.5MHz。

如果 TMDS 时钟为147.6MHz (-0.6%)、TMDS181的 CDR 可以将频率从147.6恢复到148.5MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    我想了解这个问题的背景。 这两个时钟之间几乎是6000ppm、是否启用了此 SSC?

    谢谢
    David