This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:用于100W 输出的 TPS65988问题

Guru**** 2981960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748835/tps65988-tps65988-for-100w-output-question

器件型号:TPS65988

你(们)好

     我们希望在 C 型软件狗上使用 TPS65988与电缆。 我们需要支持20V@5A。

     PDO 将设置20V@5A,我们是否需要在系统上使用电子标记芯片,还是只需将 PDO 设置为100W?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    如果您的设计使用插座、则需要使用电子标记电缆来通告20V@5A 电流。 如果您的设计使用插头、则插头中不需要电子标记、因为电缆类型是已知的。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

       非常感谢。 我已经设置 PDO 20V@5A、插座类型是带 USB-C 插头的连接全功能电缆。

    但 CC 日志显示20V@3A,是否有其他设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    很抱歉耽误了时间、我正在内部检查。 您的设计中是否将5V 电压连接到 PP_Cable?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    我刚刚与团队一起检查了这个问题。 事实证明、在将插座类型设置为"抖动的全功能 USB-C 插头"时、您仍然需要使用电子标记、因为 TPS65988不会完成电子标记所需的 SOP'端接。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric