This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:有关 TUSB522P 眼图调优的问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749183/tusb522p-questions-for-tusb522p-eye-diagram-tuning

器件型号:TUSB522P

各位专家:

我们的客户希望评估我们的 USB3.0转接驱动器器件 TUSB522P、 但他们没有可以测量眼图和信号质量的高速示波器设备、他们想知道如果他们想要使用我们的器件、我们是否可以帮助提供均衡器/去加重调优支持、您能帮助检查吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果提供了前置和后置布线长度(从主机到转接驱动器的距离、从转接驱动器到连接器的距离)、我们可以为 TUSB522P 提供建议的配置设置。  显示通道方向的原理图或图也有助于澄清问题。