This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232和 ISO3082的照明浪涌测试

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749877/max3232-lighting-surge-test-for-max3232-and-iso3082

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: ISO3082

你(们)好  

我们的客户想知道 MAX3232和 ISO3082是否支持此照明浪涌测试:

(1000V、 10US/700US、40 Ω);

您能帮您检查并发表评论吗?

http://www.ti.com/product/max3232?qgpn=max3232;

http://www.ti.com/product/ISO3082?keyMatch=iso3082&tisearch=Search-EN-Everything;

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、
    遗憾的是、您提到的两个器件都不支持此类照明浪涌测试。 TI 没有浪涌保护 RS-232收发器。 对于 RS-485、您可以查看 THVD14x9。 它是新开发的、您可以立即获取样片。
    此致、
    Hao