This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RGZEVM:DP159RGZ 评估模块、菊花链问题

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RGZEVM, TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750103/dp159rgzevm-dp159rgz-evaluation-module-daisy-chain-issue

器件型号:DP159RGZEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1064RNQEVM

您好!

我计划使用 DP159RGZ 评估模块将 DP 信号转换为 HDMI。

当我将电路板连接到显示器(HDMI IN)和 PC (DP OUT)时、它开箱即用。

如果我将 DP159RGZEVM 连接到另一个执行 USB-c 至 DP 转换的板、则无法正常工作。

您对如何解决此问题有什么建议吗?

以下是有关配置的更多详细信息:

我正在使用以下器件

- DP159RGZEMV (DP 至 HDMI 转换)[默认跳线配置]

- TUSB1064RNQEVM (USB-c 至 DP 和 USB3)[默认跳线配置]

如果在 PC 和监视器之间单独连接、则两个板都可以正常工作。

如果我进行以下连接:

PC -> USB-c 线缆-> TUSB1064RNQEVM -> DP 线缆-> DP159RGZEMV -> HDMI 线缆->监视器

不起作用、显示器上无显示图像。

希望您能为我提供有用的建议。

此致

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fabrizio、

    DP159不执行 DP 到 HDMI 协议转换。 DP159是一款 DP++转 HDMI 重定时器/转接驱动器。 DP159采用交流耦合 TMDS 输出、并将信号电平位移/转接驱动/重定时为标准 HDMI。

    听起来像 PC to Monitor 设置支持 DP++、但 PC to USB C to Monitor 设置仅支持标准 DP。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢您的回复。

    我对此还有几个问题。

    -根据 slla358.pdf 的"DP159作为 DisplayPort 重定时器"、该芯片应支持 DP 到 HDMI。 正确吗?

    -如何访问 SLLA359文档?
    PAG 8状态:"请注意、本节中提到的绝大多数寄存器未在 SNx5DP159数据表中找到、但可在以下位置找到:DP159 X 模式寄存器(SLLA359)。 "

    此致
    F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SLLA358描述了"x 模式"、这是 DP159的一种特殊模式、在该模式下、当由外部 FPGA/UC 控制时、它充当 DP 到 DP 重定时器。 DP159没有将 DP 转换为 HDMI 的模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢