This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:在哪里连接输出 ID (引脚9) TUSB321?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749908/tusb321-what-where-to-connect-the-output-id-pin-9-tusb321

器件型号:TUSB321

你(们)好

在哪里连接输出 ID (引脚9) TUSB321?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过一个200kOhm 电阻器将其拉至3.3V。

    谢谢
    David