This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:询问 PCA9306功耗信息

Guru**** 2750275 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749953/pca9306-asking-for-the-pca9306-power-consumption-information

器件型号:PCA9306

大家好、
客户要求提供 PCA9306功耗数据。
您是否可以帮助了解 PD 和 PC 信息?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    如果您可以提供原理图(Vref2和使能上的上拉电阻器)以及 Vref1和 Vref2的电压电平、我可以在 PC 上提供估算值。

    我怀疑 PD 可能大约为0.090W (0.7V*128mA)<- 0.7V 是预期的 Vth 以及 Vref1和 Vref2引脚上的压降、而128mA 是允许的最大连续通道电流。 这是最坏的情况。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复。

    您能否以数据表图7和图8为基础 提供有关如何计算 PC 的示例?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    让我们将电流从 Vref2调用到 Vref1、使其成为 ICC。

    可以通过获取[3.3V-(Vref1+0.7V)]/200k 来近似计算 ICC。 您可以在此处看到、如果3.3V 电压更大、ICC 将会更大。 不过、在本示例中、电流大约为4uA。

    来自 Vref2至 Vref1的恒定功率为:

    PCC=Vth*ICC

    在此示例中:4uA*0.7V 大约为2.8uW。

    如果您想计算 SDA/SCL 的功率、我们可以在最坏的情况下进行计算、其中 SDA/SCL 1任一侧保持低电平(计算更简单、更容易)。

    IOL=Vref1/Rpullup1+VdpU/Rpullup2

    功率= Ron*IOL^2

    其中 Ron 可以在表6.5中找到、最坏的情况是 VOL 为 Venable -~Vth 或大约140欧姆。 在大多数情况下、电阻值会低得多(我认为10欧姆值会更好)。

    在计算 SDA/SCL 的功率后、可以将其乘以2、因为有两条线(SDA 和 SCL)。 然后、您可以将其添加到我们先前计算的 PCC 中。 这将为您提供整个器件的总功率。

    谢谢、

    -Bobby