This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:我们无法通过英特尔的小程序工具调整 vswing,它似乎受到 DP 转接驱动器的限制。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748254/sn75dp130-we-can-t-adjust-the-vswing-via-intel-s-applet-tool-it-seems-be-limited-by-dp-redriver

器件型号:SN75DP130

您好、Alec、

由于 需要在各种模式下测量整个 DP SI 合规性测试。

但是,我们无法通过英特尔的小程序工具调整 vswing,它似乎受到 DP 转接驱动程序的限制。

DP 转接驱动器 SN75DP130SSRGZR 是否可以调节摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    DP130是一款受限的转接驱动器、因此它在 DP 模式下的链路协商期间监控对 DisplayPort 配置数据(DPCD)寄存器的辅助接口访问、以选择主链路的输出电压摆幅 VOD、输出预加重和 EQ 设置。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢您的解释。
    如果我们无法通过英特尔的小程序工具修改 VSWING,请告知如何使用 SN75DP130验证信号完整性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis

    是否启用或禁用链路训练? 如果启用了链路训练、则 DP130将监测 AUX 总线并根据 AUX 总线上的请求设置摆幅和预加重电平。 如果禁用了链路协商、则可以手动将摆幅和预加重电平写入 DP130 I2C 寄存器。

    还有一个 I2C 字段"BOOST"可被设定为将摆幅和预加重增加/减少10%。

    谢谢
    David