This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:DS26C31MW/883=5962-9163901MFA?

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749929/ds26c31mqml-ds26c31mw-883-5962-9163901mfa

器件型号:DS26C31MQML

你好  

我是在南朝鲜的 Satrec inatimeing 工作的安抚奶嘴李某。  

DS26C31MW 器件页面中没有 SMD 器件型号的订购信息。  

但在数据表中、DS26C31MW/883的器件标识= 5962-9163901MFA。

是否需要其他选项? 或者是否可以订购  5962-9163901MFA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sooyeon、您好!

    是的、TI 仍然提供 DS26C31MW/883 = 5962-9163901MFA。 要获取此器件、必须按 TI 器件名称 DS26C31MW/883的顺序订购、而不是按 SMD 编号订购。

    TI 和 National Semiconductor 均提供5962-9163901MFA。 TI 于2011年收购 National、但仍提供5962-9163901MFA 的原始 TI 和 National 版本。 如果客户通过 SMD 编号5962-9163901MFA 订购、则客户将收到该器件的原始 TI 版本。 要获取原始 National 版本、客户必须订购 DS26C31MW/883。 器件标识将标有 DS26C31MW/883和5962-9163901MFA、如数据表中所示。