This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:4K@60时 HDMI IN 至 LVDS OUT

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749768/sn65lvds93a-hdmi-in-to-lvds-out-at-4k-60

器件型号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他器件:DS90C387TFP401A

您好!

我正在为客户寻找 HDMI 转 LVDS 解决方案。 您能否推荐 HDMI 转 LVDS 解决方案? 此解决方案需要支持4K@60。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信我们没有任何支持这一点的东西。 但我们将再次检查并返回给您

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我们没有可支持4K 的解决方案。 但是,对于 HDMI 到 LVDS,您可以使用 TFP401A + DS90C387。 但同样、该解决方案无法支持4K、也无法支持 HDMI 流中的音频。

    以下是您可以参考的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf


    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    路线图如何? 正在进行的任何操作都可以满足此要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有符合此要求的线路图器件、但您能告诉我客户的应用是符合此要求的吗?

    此致、
    I.K.