This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:支持 TUSB9261 USB2.0

Guru**** 2763475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749860/tusb9261-tusb9261-usb2-0-support

器件型号:TUSB9261

我想在  其中一个设计中使用 TUSB9261。

应用是我需要 USB2.0至 SATA 转换。  TUSB9261 将通过 SATA 接口连接到外部 HDD。

TUSB9261是否支持 USB2.0 Starightaway、或者我们需要通过固件配置任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB9261将使用提供的标准固件支持 USB 2.0操作。

    此致、
    JMMN