This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:由2.7V 输入电源供电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749489/thvd1410-operation-from-2-7vin-supply

器件型号:THVD1410

你好

THVD1410能否通过2.7V 电源正常运行?  

仅使用未终止的总线、我们仅在38.4kB/s 上运行。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    由于美国假日、我们的团队目前不在办公室、但我们可以在周一回来后再进一步研究、并告知您我们是否希望器件在该电压下正常运行。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    谢谢、期待您的参与!

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz、

    是的、THVD1410应该仍然在2.7V 电压下工作、尽管可能违反了某些技术规格。 我认为它适用于您描述的应用。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao