This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:接收端 TPS65987D+TUSB1064的 USB3.0/DP 问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745191/tusb1064-usb3-0-dp-issue-with-tps65987d-tusb1064-on-the-sink-side

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS65987

尊敬的先生:

 我们有一个使用 TPS65987D +TUSB1046 (拉电流侧)和 TPS65987D+TUSB1064 (灌电流侧)的讨论器。  目前源端工作正常(设置电压输出5V、12V 正确、USB3.0/DP 工作正常 、具有 USB3.0解码和 DP 输入监控)。  然后 、它们将 拉电流侧和灌电流侧 连接在一起、我们可以看到 电压输出正确(5V、12V)、同时也有 USB2.0 信号。 但是、我们无法通过 TUSB1064来确定 USB3.0和 DP 信号。 当前,我们将 TUSB1064 GPIO (FLIP、CLT0、CLT1)引脚设置为如下所示(符合 TPS65987D 规范)。  您能否向我们报告可能导致此问题的原因? 我们将 schemaitc 和接收端 TPS65987D 配置文件作为 您的参考

此外、我们是否可以让您在 ADCIN1处于灌电流侧时对其设置提出建议?(支持 USB3.0和2通道 DP)。 下面是 EVM 建议 schemaitc。  当我们使用316K,但它看起来不起作用(仅5V,无12v 电压降级),我们改为20K,然后在 灌电流侧检测12V 电压。 库尔您 善意地建议 ADCIN1   引脚上的可能电阻   

以上内容请向我们提供您的建议、如有任何问题、请随时与我联系

     e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_new_2D00_1108.pjt

e2e.ti.com/.../Sink_5F00_docking-board_5F00_1009.pdfe2e.ti.com/.../Source_5F00_TI_5F00_TypeC_5F00_0918.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔茨

    查看 TUSB1064原理图。

    TUSB1064 SSTX 是输入、而 SSRX 是输出、因此 SSTX 需要连接到连接器的 SSRX、而 SSRX 需要连接到连接器的 SSTX。

    对于 SSTX、请使用0.33uF 而不是0.1uF 来实现 ESD。 对于 SSRX、请使用0.22uF。

    对于 DP、AUXP/N 需要直接连接到 DP 源连接器、因为交流耦合和端接在监视器内部完成。 但请检查 AUXP/N 共模电压、AUXP 共模电压需要介于0和0.4V 之间、AUXN 共模电压需要介于2.7和3.6V 之间。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daivd

    感谢您的回复。 我们对 SSTX 和 SSTRX 进行修改、并删除提及的 o.1uF。 但问题仍未解决。 我们仍然无法使 DP 和 USB3.0正常工作(USB2.0正常)

    您能否向我提供可能导致此问题的其他建议?请提前感谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、我们还会检查 AUXP/N 共模电压。 它看起来在规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔茨

    让我们重点了解如何使 USB3.0首先工作。

    在 TUSB1064 I2C 模式下进行调试比在 GPIO 模式下更容易。 但是、如果您使用 GPIO 模式、则手动将 CTL0连接到高电平、将 CTL1连接到低电平、然后将其翻转为高电平或低电平取决于电缆方向。 您可以在 I2C 模式下通过写入寄存器0x0Ah 来执行同样的操作。 这将绕过 PD 控制器、仅关注 TUSB1064。

    然后、您可以探测 TUSB1064的输出、是否看到 USB LFPS? 如果您看到 LFPS、则至少会发生 USB3.0握手、然后我们需要关注 USB3信号质量。 您需要在查看 TUSB1064输出时调整 EQ、并确保您具有符合 USB 标准的眼图。 如果您使用蓝色接线来解决 SSTX/SSRX 交换问题、则信号质量可能太差、USB3.0可能无法正常工作。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉再次打扰你。 我们能够使客户的 TPS65987D 能够与 DP 2通道+USB3.0模式搭配使用。 但是、当 RD 测试 DP 4通道功能时、  TPS65987D GPIO (CONTROL CTL0、CTL1、FLIP 引脚)似乎无法将 TUSB1064控制到4通道 DP 模式。连接和配置设置遵循如下所示的规范建议。 您能给我们一些关于此问题的建议吗?请提前感谢

    BRS

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔茨

    您是否会检查 PD 控制器中的多功能位是否已启用? 如果启用了多功能、则 PD 控制器会将 TUSB1064配置为双通道 DP + USB。 请先禁用多功能位。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    客户当前正在使用 GPIO 模式。 您能告诉我们您在之前的回复中提到的多函数位的设置位置吗?

    此外,RD 目前正在测试 TPP65987D 的电源性能。 使用其源板(也使用 TPS65987D) +TPS65987D EVM 作为接收端,5V 的最大负载可达到5A,但是 ,使用相同 的源板+接收板(使用 与 TI EVM 相同的配置)。 最大负载仅高达3A。 您能想到会导致这种情况的任何因素吗?  

    以上内容、希望尽快收到您的反馈

    BRS

    阿尔茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔茨

    我将您的问题提交给我们的 PI 团队、因为该问题与 TPS65987比 TUSB1064更相关。 多功能位在 TPS65987中进行了编程。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、

    显示端口配置寄存器中的多功能位被置位。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daivd、

    我们   现在能够使显示端口正常工作。 我们发现了 AUXp 和 AUXn 的异常问题案例。 根据下面的规格、AUXp 需要  通过1M 电阻上拉至 DP PWER、AUXn 通过1M 电阻上拉至 GND。  但实际上,它 应该是另一种方法。 ( DP 功能在我们调制它后正常工作)。 现在、我们的客户正在质疑我们的规范 、我们可能会让您来引导我们向客户解释这一点。  请就这个问题给我们一些建议。请提前感谢

    希望您能很快收到您的表格

    BRS

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔茨

    AUXp 需要通过1M 电阻上拉至 DP 功率、AUXn 需要通过1M 电阻下拉至 GND。 这是 DP 规格要求的一部分。

    如果您根据 DP 规范查看整个 DP AUX 总线实现、源端的 AUXp 需要通过100k 电阻下拉至 GND、而在接收端与1M 上拉、这将导致 AUXp 上产生~0.3V 电压。 源极侧的 AUXn 需要通过100k 电阻器上拉、而源极侧的 AUXn 需要通过1M 电阻下拉、这将导致 AUXn 上产生~3V 电压。

    源端似乎没有正确填充100k 上拉/下拉电阻器、那么在 AUXp 上有1M 上拉和在 AUXn 上有1M 下拉会导致 AUXp 上有3V、在 AUXn 上有0V、这是不正确的。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    感谢您的建议。 我们将再次与客户确认。

    再次感谢大家的精彩分享

    BRS

    阿尔茨