This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749926/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1

器件型号:DS90UB964-Q1

您好!

我们的客户想要传输8个摄像头流、因此他需要2个 Ds90UB964、但问题是如何在这8个摄像头之间实现同步?  

请给我一些建议吗?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用其中一种方法
    1) 1)一个外部同步信号并将其馈送至964或
    2)使用一个内部生成的来自一个964的同步信号、并将其作为外部信号馈送至第二个964。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn、
    您可以使用帧同步。 模式和两个 UB964芯片选择相同的帧同步。 来自内部或外部帧同步的信号源。 信号。

    此致、
    Steven