This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:成功案例

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501, TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747736/tlk2501-success-stories

器件型号:TLK2501
Thread 中讨论的其他器件:TLK1501

您好!

我想检查 TLK1501/2501/3101与 FPGA 的兼容性。

FPGA (Xilinx、Intel (Altera))是否有兼容性测试或成功案例?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在研究一些现有的实施方案、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BR、

    您能描述一下您正在为这些器件寻找的应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik
    应用是医疗设备。 (牙科)
    谢谢。 BR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    在这种类型的应用中、可以将我们的 TLK 器件与 FPGA 结合使用。 遗憾的是、我们在该应用中没有成功案例、我们无法分享详细信息、但我可以说、这是通过 TLK1501/TLK2501实现的。 TLK3101不再可用。 我是否可以回答或评论任何具体问题或疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    BR。