This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0701:电视问题

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0701, TVS1401, TVS2200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749403/tvs0701-tvs-problem

器件型号:TVS0701
主题中讨论的其他器件: TVS1401TVS2200

大家好、

   下面是一些电视问题。

1.我是否知道 双向电视的发布计划? 例如 TVS0701、TVS1401、180、2701等。

2.如果客户 现在必须使用双向电视,我们是否可以使用两个 TVS2200来代替 SMBJ24CA (双向电视)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这些器件现已实现采样。 有关完整的发布计划、请发送电子邮件至 c-phillips@ti.com
    此外、如果需要的话、它们还可以将两个单向反向串联以实现双向。