This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:1.8V 域支持400kHz

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749580/tca9539-400khz-support-for-1-8v-domain

器件型号:TCA9539

您好!

我们计划使用您的 GPIO 扩展器之一 TCA9539、这是否在1.8V 电压域下支持400kHz I2C 频率。

谢谢、

R.Rohith yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    是的、此器件支持400kHz 的 I2C 速率和1.8V 的 VCC 电平。如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大