This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI402:应该选择 DS50PCI402或 DS50PCI401?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS50PCI401, DS50PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749158/ds50pci402-which-should-i-choose-ds50pci402-or-ds50pci401

器件型号:DS50PCI402
主题中讨论的其他器件:DS50PCI401

你(们)好。

感谢您的一贯支持。

我正在进行器件选择。

我认为[DS50PCI401]和[DS50PCI402] 似乎具有相同的特性。

您有何建议? 请告诉我差异。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    这两个器件之间的主要区别在于自动 RX 检测。

    DS50PCI402具有自动接收器检测功能。 根据其输出端的电流负载、PCI402输入变为50 Ω 或高阻抗。 另一方面、PCI401可手动或通过引脚执行此操作。

    此致、Nasser