This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:DS16EV5110A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749112/ds16ev5110a-ds16ev5110a

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件: DS16EV5110

亲爱的同事、您好! 我有疑问。

如果您愿意、我需要使用 IC DS16EV5110A 或另一个 IC 来增加电缆长度。 这样、我需要在下一个配置中使用 IC:

资料来源---- 21m (Cat5e) -- DS16EV5110A ---- 21m (Cat5e)----接收器。

在我的最后一个实践实验中、我已经取得了下一个结果:

来源--29m (Cat5e)-- DS16EV5110A -- 11m (Cat5e)--灌电流。

在您的应用手册中、我看到跳系统中的 DS16EV5110A 串行连接。 应用手册承诺、跳频系统中的 IC 可将电缆长度延长至100m (Cat6e)。

但是、当我尝试在实验中使用 Hop 系统时、我遇到了接收器监视器上没有图片的问题。

是否可以使用跳频系统增加电缆长度? 或者我需要找到另一种解决方案吗? 您能帮我解决这个问题吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    在多跳系统中、使用了多个 DS16EV5110A 器件。 这些 DS16EV5110通过较短的电缆长度(例如29m Cat5e)连接在一起。 这些设备用作转接驱动器或中继器。

    影响电缆长度的另一个因素是电缆的插入损耗。 6类损耗更低。 此外、一些电缆制造商的损耗可能低于其他供应商-例如、即使电缆型号为 Cat6。 因此、从一家供应商到另一家供应商的电缆质量可能会有所不同。

    此致、Nasser