This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:时序要求

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749087/tca9803-timing-requirements

器件型号:TCA9803

大家好、

我收到了客户关于 TCA9803的问题。

数据表描述 了第6页中的时序要求。  这是否符合输出要求?  如果是、 数据表中描述的输入要求在哪里?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口山、您好!

    正确的是、数据表中显示的开关特性参考了器件的输出。 输入时序没有任何特殊要求。 该器件只是一个缓冲器(而不是 I2C 从器件)、因此不需要 SDA/SCL 时序关系、每个输入可以识别信号何时超过开关阈值、而不管信号的压摆率/转换时间如何。

    此致、
    最大