This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982布局指南

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748723/tps65982-tps65982-layout-guide

器件型号:TPS65982

您好,

请 帮助 回答以下问题、谢谢!

PCB 上的 TPS65982DC SPI 总线布线、其布线长度超出 TI 规格。 ?

引脚 B3:SPI_SS_Z 布线路径2603.5mil

引脚 A3:SPI_CLK 布线路径2557.55mil

引脚 A4:SPI_MISO 布线路径为2590.04mil

引脚 B4:SPI_MOSI 布线路径2572.89mil

 

引脚 B10 (SENSEP)和引脚 A10 (SENSEN)有什么特殊的布局指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    TI 没有关于 SPI 线迹长度的特定指南。 但是、我们建议您将其保持在尽可能短的位置。

    关于感应电阻、我们将要求您参考我们的 EVM 硬件文件并进行相同的 fllow。 通常、建议保持电源布线足够宽、以支持高电流。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    谢谢! 我们布线 SENSEP、SENSEN 布线宽度为4mil、空间为9mil。 没关系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我想您说的是、Rsense 和 SENSEP 以及 SENSEN 引脚之间的布线宽度为4mil。 这应该是可以的、但如果可能、请将其设置为10mil。
    PS:保持实际电源布线足够宽、以承载高 VBUS 电流。

    谢谢、
    Rahul