This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:黑屏?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744063/sn75dphy440ss-black-screen

器件型号:SN75DPHY440SS

你(们)好  

摄像机 FPC 的长度为34cm、因此使用 SN75DPHY440SS。 我们已进行以下配置组合调试。 进入摄像头后、屏幕黑屏、无图像。

由于组合太多、您是否有任何建议或建议?

谢谢你

Jerry

解释            

M 表示通过75K 电阻器上拉和下拉的引脚。            

L 表示通过75K 电阻将引脚下拉至接地。            

H 表示通过75K 电阻器将引脚拉至1.8V 功率。


VSADJ_CFG0=L:   根据 PRE_CFG1采样状态、VIL = 200mV 或220mV;
VSADJ_CFG0=M: VIM 典型值= 200mV;
VSADJ_CFG0=H:  VIH=220mV 典型值;
PRE_CFG1=L:       VIL=0dB:
PRE_CFG1=M:     VIM=0dB;
PRE_CFG1=H:      VIH=2.5dB;
EQ / SCL = L:           VIL=0dB;
EQ/SCL=M:         VIM=2.5dB;
Eq/SCL=H:          VIH=5dB;
ERC/SDA=L:        VIL=200PS;
ERC/SDA=M:      VIM=150ps;
ERC/SDA=H:       VIH=250ps:

VSADJ_CFG0

PRE_CFG1

EQ/ SCL

ERC/SDA

现象

L

m

m

m

黑屏

m

m

m

m

黑屏

m

L

m

m

黑屏

m

m

h

m

黑屏

m

m

h

h

黑屏

   由于组合配置实在是太多,你看是否有什么建议或推荐组合。μ A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    您的数据速率是多少? 请参阅有关引脚配置的第8.2.2节、我还能看一下您的原理图吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据分配速率为250Mbps。

    原理图如下所示。

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    您是否已尝试过数据表第8.2.2节的表16中的引脚配置? 它们是否仍然会导致黑屏?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们按照规范中的说明进行了相应的测试、它们仍然是黑屏。
    谢谢你。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    您的输入源和输出接收器是什么? 您能否在输出端放置一个示波器并查看是否有任何信号?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下图是 DP0上的拉电流和灌电流信号、可能受示波器性能和波形失真的限制。

    请参阅。

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    谢谢、SN75DPHY440SS 的通道1是输入、通道3是输出吗? 这是单端测量还是差分测量? 您在哪里进行测量? 我在通道3波形中看到一些 ISI、因此了解测量是在什么模式下进行的以及使用了什么 EQ 和预加重功能非常重要?

    此外、请使用时钟线测量每个数据线、并确保设置/保持时间符合 SN75DPH440规格。 每个数据线路都根据时钟线路进行采样、并且必须满足设置/保持时间要求、以便视频正常工作。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 是的、通道1是输入、 通道3是输出

    这 是单端的

    测试 位置分别为 SN75DPHY440SS 的 PIN1和 PIN24。

    4.测试的配置如下:VSDDJ_CFG0=H、PRE_CFG1=H、EQ/SCL=H、ERC/SDA=M;            

    基于时钟的测试波形 如下所示。

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

    您的示波器探头是否接地? 如果示波器探头接地、则看起来数据线路上存在噪声耦合。

    您是否有机会将布局发送给我进行审核?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ThanThhhhhp' joijwf

    尊敬的 David:

    布局如下图所示。

    谢谢你  

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    而是屏幕截图、您能否在私人回复中向我发送布局? 我向您发送友谊请求、请接受。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我的电子邮件是 jerry.hsueh@wpi-group.com
    您可以联系我。 我将向您发送文件。

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持通过直接电子邮件提供。

    谢谢
    David