This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:VCC 在电缆和监控器插入时漏电1.5V。

Guru**** 2928490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748939/tusb544-vcc-would-leakage-1-5v-as-cable-and-monitor-plug-in

器件型号:TUSB544

大家好、

我们面临一个问题、即 VCC 会在电缆和监控器插件时泄漏1.5V 电压、从而导致 I2C 无法通信。

随附的故障波形(黄色-VCC、蓝色-LDO 使能)和 sch、请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCL/SDA 上是否有4.7K 上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel

    您是否还会检查 HPDIN 信号?

    谢谢
    David