This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:TUSB217-Q1最终大规模生产

Guru**** 2635035 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217EVM, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746830/tusb217-q1-tusb217-q1-final-mass-production

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB217EVMTUSB217

您好!

我们刚刚购买了 TUSB217EVM 电路板并申请了 XTUSB217RGYRQ1样片、
我想问:
(1) TUSB217EVM 上的芯片与最终的大规模生产芯片之间是否有任何差异?
(2)样片 XTUSB217RGYRQ1和最终的大规模生产芯片之间是否有任何差异?
(3)可以为 TUSB217-Q1芯片供电的时间是多久?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该是相同的、并将在今年年底推出。 您的应用是什么?客户是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我们将在 Carplay 应用中使用它、现在正处于程序评估阶段。
    使用此芯片时是否需要注意任何事项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定之前是否使用过 TUSB2xx 转接驱动器、TUSB217与旧器件不同。 只有一个引脚用于控制 AC_BOOST 和 DC_BOOST。