This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:PCA9517/TCA9517电平转换 I2C 总线解决方案询问

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748463/pca9517-pca9517-tca9517-level-translating-i2c-bus-solution-asking

器件型号:PCA9517
主题中讨论的其他器件:TCA9517

您好、先生、

我们正在寻找能够满足以下要求的解决方案、

您能否提供帮助、以建议任何解决方案都能满足您的需求?

谢谢你

------------------------------------------------------------------

VCCA=V3V3_AUX

VCCB = V3V3

端口 B 连接的 IOL 条件:要求低于0.4V

附件 是针对端口 B 连接的多路复用器 LTC4306规格。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4306.pdf

以下是端口 A 连接的规格……。要求使用0.8V 以下的电压   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    "端口 B 连接的 IOL 条件:低于0.4V 是要求"

    我不太确定 IOL 条件和状态电压的含义。 IOL 的测量单位为 A (或毫安)。 您是否认为您需要在 IOL 为3mA 时生成0.4V 或更低电压的器件? 这是 I2C 标准。

    "下面是端口 A 连接的规格……。0.8V 下是要求 "

    您需要将 VIL 设置为0.8V? 对我来说、听起来您只需要将电压小于0.8V 而非 VIL。

    您是否正在尝试在不更改布局的情况下进行 P2P 替换? 根据您指定 A 侧和 B 侧的方式、我认为您无法重新设计布局。 由于 TCA9517具有静态电压偏移、因此不符合 B 侧的0.4V 要求。

    我们拥有的唯一器件是 TCA980x。 它是 Vil 是30%*Vcc,但它有一个“ViLc”要求。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢 您的回复、

    因此、我需要向您澄清更多详细信息、

    VCCA 和 VCCB 都将为3.3V、对此是否有任何问题?

    端口 VIL 最大值上的 I2C 主设备 将为0.8V、端口 B VIL 上的从设备将为0.4V、我看到 TCA980x 数据表中提到 VOL 为0.22、

    它是否适合同时满足 A 端口 和 B 端口要求? 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    "一. VCCA 和 VCCB 都将为3.3V、对此是否有任何问题?"

    该器件的建议工作 Vcc 在 VccA 和 VccB 上的额定电压高达3.6V。

    我看不到问题、该器件可能具有 VccA=VccB

    "二. 端口 VIL 最大值上的 I2C 主设备将为 0.8V、B 端口 VIL 上的从设备将为0.4V、我看到 TCA980x 数据表中提到 VOL 为0.22"

    正如您指出的、Vola 约为0.04V、低于0.8V、VolB 为0.22V、低于0.4V。

    "它是否适合同时满足 A 端口 和 B 端口要求?"

    器件的电压小于主器件和从器件的电压、我看不到问题。

    "是否有任何疑虑?"

    我唯一关注的两个使用该器件的问题是 B 侧的 I2C 主/从必须具有小于150欧姆的 RILC、并且 B 侧不得有任何上拉电阻器或连接到静态偏移侧的 I2C 开关/缓冲器。

    谢谢、

    -Bobby