This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:差分输出共模电压容差

Guru**** 2514105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745136/ds280mb810-differential-output-common-mode-voltage-tolerance

器件型号:DS280MB810

在需要支持类似 PCIe 的 RX 检测的应用中、将1V 共模电压方波交流耦合并由两个50欧姆电阻器供源的应用应用于其中一个 DS280MB810输出差分对、 作为尝试检测接收器相关电缆远端可能存在的伪影、如果存在、则共模输入阻抗将为25欧姆接地。

假设 DS280MB810输出对正在进行平方运算(输出0V 差分电压)、请指明输出是否能够在不产生过度应力的情况下处理生成的共模电压、在远端接收器缺失的情况下、该电压可能会高达~+/-0.55V。  如果没有、请概述可以轻松容忍的共模电压大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    输出将耐受完全交流耦合共模电压漂移。  它们还会对该波形呈现非 HiZ 阻抗。  这将使得很难检测线路的另一端是否有接收器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    明白。  下一个问题是:假设输出对的差分输出阻抗标称值为100欧姆、则共模输出阻抗的标称值为25欧姆;实际上是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 是的、输出共模电阻约为25欧姆。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    谢谢!