This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:接收器 IC 的 VCC 关闭且输入引脚上拉时的器件行为

Guru**** 2652005 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745253/am26ls32ac-device-behavior-when-vcc-for-the-receiver-ic-is-turned-off-and-the-input-pin-is-pulled-up

器件型号:AM26LS32AC

您好!

我的客户正在考虑接收器 IC 的 VCC AM26LS32AC 关闭且输入引脚被驱动器输出上拉时的器件行为。  然后、应用驱动器的 VCC。   这种情况是否有任何问题?

客户担心任何电流通过接收器的输入引脚流入接收器的 VCC 线路。
我认为、根据数据表中描述的内部电路、如果 实际器件中没有任何其他电路、ESD 电路或其他东西、这是没有问题的。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taki-San、

    考虑到我们的大多数差分接收器设计为不会通过总线电压部分供电、因此您可能是正确的、但由于这是一款较旧的器件、我想更深入地研究它、以便能够明确地确认这一点。 我将尝试获取一些器件来执行此测试、并将在下周跟进进度。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    遗憾的是、我仍在等待商品的发货-承运人声称曾尝试过几次配送、但没有成功(由于配送时间是我们正常的工作时间、因此不应该这样做)。 我以前曾发生过这种情况、通常需要几天时间才能解决。 很抱歉耽误你的时间-我能开始测试后会告诉你。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San

    感谢您为此付出的努力。 我将等待您的更新。
    客户还将使用 AM26LS33作为接收器、而不是 AM26LS32。 我相信其输入电路与 AM26LS32相同、因此 AM26LS32的结果可以涵盖 AM26LS33的情况。 我的理解是否正确?

    此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    是的、相同的答案适用于 AM26LS33或 AM26LS32。

    我已联系承运人确认地址和发货说明。 他们告诉我、明天一天结束时将交付。 我希望情况是这样,但我不能肯定。 但是,由于美国本周的假期,我很可能要在下周对机组进行测试,除非机组的到达时间比预计的要早。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Max-San

    感谢您的回答以及您为安排评估所做的努力。 我明白了。

    此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taki-San、

    幸运的是、我今天及时收到了这些部件、以便进行一些测量。 从"B"线路到 VCC 没有明显的泄漏、但从"A"到 VCC 有一条100kOhm 的泄漏路径。 然而、可通过此泄漏路径传输的电压被钳位至大约650mV。 也就是说、当使用高阻抗电压表测量 VCC 时、当输入电平低于650mV 时、它将等于"A"上的电压、但随着"A"上的电压进一步增加、它将保持在650mV。 我认为这意味着大多数应用不会遇到任何问题、因为大多数可能使用 VCC 轨的电路都不会在如此低的电压下导通。

    我希望这对我有所帮助-请告诉我是否可以提供更多信息。

    此致、
    最大